Der zukünftige Eingangsbereich der Siemensstadt Square wird das „Gesicht“ des neuen Berliner Stadtteils. Das zu gestaltende Eingangsareal liegt zwischen dem künftigen S-Bahnhof Siemensstadt, dem Rohrdamm und dem eigentlichen neuen Stadtteil Siemensstadt Square.
Neben dem Design, der Raumaufteilung sowie der Auswahl der notwendigen Materialien, Oberflächen und Farben beschäftigen sich die an dem Wettbewerb teilnehmenden Landschaftsplaner vor allem mit der Gestaltung der öffentlichen Räume. Wie beispielsweise der Grünflächen oder der Freiflächen sowie die Anbindung an das bestehende Straßenverkehrs- und Fahrradwege-Netz.
Im Vorfeld des Wettbewerbes wurden die Bürger*innen dazu aufgerufen ihre Ideen zu den künftig öffentlich nutzbaren Flächen und dem Info-Pavillon einzubringen. Über die Beteiligungsplattform des Landes Berlin sowie das Bürgerforum am 28.9.2022 wurden die Vorschläge und Anregungen der Öffentlichkeit aufgenommen und fließen nun in die Entwürfe der Landschaftsarchitekten ein.
Eine Entscheidung über die Entwürfe der Architekturbüros wird Anfang 2023 eine hochkarätig besetzte Jury treffen. Sie kürt auch den Gewinner. In alter Tradition werden danach im Rahmen einer Ausstellung alle Entwürfe präsentiert.
Es bleibt also weiterhin spannend.